This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-F28069M: LAUNCHXL-F28069M + boostxl-drv8301

Part Number: LAUNCHXL-F28069M
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, MOTORWARE

使用LAUNCHXL-F28069M + boostxl-drv8301的评估板,进行电机参数辨识 电阻和电感,辨识的参数值和电机厂家提供的参数值,相差很大,这个是什么原因呢?怎么能提高对应的 辨识精度?

官方参数

辨识参数

误差分析

电阻

0.255欧姆

0.15739502

 

电感

0.175mH

0.291437493

   

  • 你好,首先要确认一下有没有按照文档C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_16\docs\labs去操作?

    辨识过程中电机有没有正常转动?

  • 是安装C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_16\docs\labs这个实验去操作的,bldc/pmsm电机等,从lab2a,2b,2c,包括在线参数辨识,全都测试过,辨识过程中,电机是正常转动的。

  • 如果电机能正常转动的话一般都能正确识别电机参数。这个问题我会再咨询一下其他工程师看是否有什么建议。

  • 一方面,参数识别时需要在 user.h 中设置正确的估计电流、额定磁通等值,以便正确识别电机。另一方面,测试的时候要确保电机是空载状态。