请教专家,我在使用SCI通讯时,发送采用普通查讯方式不中断,接收采用FIFO 增强功能 1字节就中断,在长时间通讯过程中偶尔会出现接收中断进不去的现像,请问有何办法解决,我没有使能RX ERR INT ENA,是否是通讯出错SCI接收中断就进不去了,如果这样,我使能RX ERR INT ENA 在中断接收里查RX ERROR位,如为1则先将 SW RESET清零 NOP 30后再将SW RESET置1来重新使能SCI,这样不管出现什么问题SCI都可以正常工作了吗?或者必须要重新上电复位?(使用的是例程序)