This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家
您好!这是我烧录口的电路图,我发现,当烧录口连接仿真器,上电时,芯片能运行。
当我仿真器不连接时,上电芯片无法运行。
当然,我不是仿真或者是烧录RAM这种情况,仅仅是连接了仿真器的烧录口,没有打开CCS。
非常费解,请指教。
跟仿真器口的关系可能不大,你可以断开仿真器之后检测一下芯片的reset复位引脚,看引脚上是否有规律的方波信号。
高电平的话应该没问题。你的boot引脚设置正确吗?应该设置为boot to flash。参考芯片datasheet第171页的表格www.ti.com.cn/.../tms320f280023.pdf