Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
各位好!最近刚刚开始学习CCS,问题可能很基础请见谅!
我的程序在Debug模式可以正常运行跑通,但是尝试烧写进FLASH时却发现掉电后重上电无法启动,准确地说应该是无法进入主函数。(刚Load时是可以跑进main函数的)
关于flash的设置应该都没有问题,使用的是flash的cmd文件,也预定义了_FLASH,在Device_init()里设置了从FLASH拷贝到RAM运行。
进Debug使用CPU Reset,提示如下:

然后就无法Resume开始程序了,必须要使用Restart才能重新跑…但这样似乎并不能解决掉电后不能重新跑程序的问题。使用的cmd是Ti自带的28004x_generic_flash_lnk.cmd,请问该如何解决呢?