This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280025: 关于280025工程创建问题,

Part Number: TMS320F280025
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

你好,我这里创建了一个关于driver库的一个工程,但是我在编辑的过程中发现编译已经通过,然后买了一块launchxl-280025的开发版,然后load程序进去的时候会报一下错误,网上没有具体的解决办法,所以想向你们请教一下,我看你们的历程里都是有CPU1-RAM的一个文件夹和相应文件,我第一创建关于C2000的工程,请问有什么关于工程创建的教学吗?还是我有什么没注意到的地方,麻烦你可以给予一些帮助吗?

  • 你好,TI官方确实没有提供关于如何新建一个CCS工程的培训资料,这种资料可能在其他第三方网站会有。

    关于报错的问题,我其实建议你先从学习TI的例程开始,有些很简单的例程可以帮助你对一个工程的结构进行了解,比如最简单的翻转GPIO口的例程:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\gpio

  • 客气了。

  • 你好我现在在论坛上一点击提出新问题就会弹出编辑个人资料的界面,保存好自己的个人资料也没用请问有解决办法吗?,我这次想问的是280049的SCI boot, 因为我看见手册上是用SCIA的,但是有很多GPIO口 都能做为SCI比如28.29一组16.17一组,1.2一组这些都可以作为SCI口,这个说的SCIA是这些GPIO都可以还是特定的GPIO口因为在手册里没有找到,希望能给予下帮助。

  • 如果是用作SCI boot的话只能使用芯片默认的SCIA引脚,除非修改OTP寄存器,把默认引脚改掉。但是修改OTP的话只能修改一次,一次性写入内存。默认SCI BOOT引脚可以在datasheet的boot mode里面找到。修改OTP的可以在TRM的boot rom部分找到,但一般不推荐修改。

    关于个人资料的问题,可以发个新帖,我联系我们这边的论坛管理员看一下。