Part Number: TMS320F28027
详细问题如下:勘误手册上提到AD转换通道 第一个通道数据不对这种是针对连续转换模式还是one shot即单次转换模式?
网上有人针对这种情况,采用两个SOC采用一个通道,同时启动两个SOC的时候请问两个SOC采样是同时进行还是先后进行?转换的结果是同时存在转换结果寄存器中还是分先后顺序?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28027
详细问题如下:勘误手册上提到AD转换通道 第一个通道数据不对这种是针对连续转换模式还是one shot即单次转换模式?
网上有人针对这种情况,采用两个SOC采用一个通道,同时启动两个SOC的时候请问两个SOC采样是同时进行还是先后进行?转换的结果是同时存在转换结果寄存器中还是分先后顺序?
谢谢!
1、这个勘误手册上也有说明啊:
When the ADC conversions are initiated by any source of trigger in either sequential or simultaneous sampling mode, the first sample may not be the correct conversion result.
2、虽然描述的时候是“同时启动”但从代码执行角度讲还是会有先后的。丢弃第一个采样值的意思就是第一次采样之后不将采样结果存入结果寄存器,而存入第二次采样的值。