This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI很多开关电源的案列都用到里数字补偿器2P2Z、3P3Z,补偿器参数都可以利用C2000 Compensation Designer GUI进行计算生成。
我的问题:
1)TI案列的2P2Z、3P3Z和传统的模拟补偿器TypeII 和TypeIII的对应关系是怎样的。网上有看到别人的推导,2P2Z等效与TypeII,3P3Z等效与Type III.
但是模拟补偿器TypeII 的传递函数包含2个极点(包含fp0 零频极点)和1个零点:
TI C2000 Compensation Designer GUI内的2P2Z补偿器参数却包含2个极点(包含fp0 零频极点)和2个零点
同理3P3Z也比传统的模拟补偿器TypeIII多一个零点的参数设定
2)TI C2000 Compensation Designer GUI中补偿器的传递函数表达式为什么是这样的,
有没有推导演变的说明
红色框内的系数提取出来的意义,Kdc的值怎么得到?
在“DCL User's Guide V3.4”文档内只讲述里各类补偿器(2P2Z、3P3Z...)的使用方式,没有相关理论的讲解。
TI有没有相关的文档进行理论分析,麻烦给我个下载链接。
谢谢
你好,Kdc是补偿器的直流增益,(p1/z0*z1)是为了使直流增益统一。 z0、z1 是零位置,p1 是频域中的极点位置。 这些应该与大多数教科书中的经典控制理论是基本一致的。
另外相关文档的话我会问一下其他同事有没有,你这边目前参考的都有哪些文档?避免重复了
教科书上都是讲模拟补偿器
TypeII: ,包含2个极点(包含fp0 零频极点)和1个零点;
TypeIII :,包含3个极点(包含fp0 零频极点)和2个零点;
而TI的2P2Z补偿器:。包含2个极点(包含fp0 零频极点)和2个零点;
而TI的2P2Z补偿器:。包含3个极点(包含fp0 零频极点)和3个零点;
这样来看TI的2p2z和传统的模拟TypeII补偿器是不等价的,3p3z和传统的模拟TypeIII补偿器是不等价的。我想知道TI的这两补偿器是怎样来的。
我在网上看到别家的推导,是利用TypeIII的s域传递函数进行Z变换后,就得到3P3Z的z域表达式,这个表达式和TI的3P3Z的Z域表达式是一致。
问题就是两家用了不同的s域传递函数进行Z变换,得到的Z域表达式是一致的,而且都叫3P3Z.这里的差异究竟在哪里呢。
如果对我表诉有不清楚的地方,请直接告诉我。我会尽力描述清楚,把问题讲明白。
如果有TI讲2P2Z、3P3Z的书或资料请推给我。
我现在手上有的相关资料:
《DCL User's Guide V3.4.pdf》
《C2000 Software Frequency Response Analyzer (SFRA) Library and Compensation Designer User's Guide.pdf》
中间有个笔误,TI的第二个补偿器是3P3Z,包含3个极点(包含fp0 零频极点)和3个零点;
抱歉最近实在帖子太多人手不够,没太多时间升级E2E,这是之前的升级帖子,你可以在下面留言再追问一下:
e2e.ti.com/.../tms320f280049c-question-about-ti-c2000-compensation-designer-gui