Part Number: TMS320F28375S
尊敬的工程师:
您好,如果除数为0时,有没有关于这个的文档,非常感谢!
祝您好心情!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢Deng工,能否帮忙确认一下如果除数为0的时候设备会做出什么反应,非常感谢!
你好,我这边没有F28375S芯片,所以在F28335上测试了一下,在例程Example_2833xGpioToggle.c中修改代码如下:
void
delay_loop()
{
volatile long i;
int j;
for (i = 0; i < 1000000; i++)
{
j=j/0;
}
}
编译后CCS会警告:

可能是我的程序不涉及其他任务,所以运行的时候没有明显的错误,程序在板子上还是能正常运行的。
非常感谢Deng工的详细回复,我做下来也是这样子,程序也是能正常运行的,所以就不清楚TI对这个错误是一种什么样的处理方式,如果我写程序的时候,如果我不放心就会作一下判断,然后再去做除法,但是如果做除法的地方很多,那么就会很繁琐。所以就想知道对于这种问题的TI标准处理方法是什么样子的。我在用其他软件的时候,有些软件对0的处理是按照一个很小的数去做运算的,这时候就不用管除数为0。非常感谢!
这方面的文档可能确实不太好找,没有这么详细的定位。
我刚又测试了一下,将j赋值为j = 10;的情况下,执行完j = j / 0;之后,j的值变为了0,所以我的猜测是编译器会将结果按照0来处理。