能不能添加一个DSP处理器,然后用一些简单的代码控制PWMA,B? (而不是定时器的单个方波?)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,请问你的问题是基于PSPICE-FOR-TI的,还是仅仅需要一个芯片产生PWM波?
另外,你提到的DSP处理器是指C2000还是C5000 & C6000?亦或是其他型号芯片?
我只需要产生一对互补的PWM带死区的就可以了。目前用的28027,但华大,STM32这些处理器都可以产生出来,
现在是想做仿真,想看看MOS管和电感电容的电流和电压波形以及最小的死区。
普通的能产生PWM波的器件,它不是成对互补型的,比如定时器,比较器。
额,抱歉还是不太明白你的意思。
因为我这边是C2000MCU的论坛,所以技术问题都是基于C2000芯片的。
F28027本身是完全可以产生互补带死区的PWM的,不知道你的仿真是基于F28027的还是基于其他考虑?