This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
由于整包货450片,出现60%以上不良率
拆包发现,一个料盘的托盘上出现2-3个,甚至更多不同丝印
如图2和图3
assembly lot 不同
assembly site code 不同。
原先同一盘料件或者其他料件的字母均为一致的,按道理应该也是这样的。
为什么会出现不同,请帮忙协助
这边是TI技术支持论坛,主要是处理技术问题,其他售前售后的话建议还是找专门的渠道进行处理