Part Number: TMS320F28027
目前项目在使用PWM功能,当使用PWM4A和PWM4B这对PWM输出的时候,这两路引脚GPIO6和GPIO7引脚的初始状态由谁决定?
PWM没有启动的时候GPIO6和GPIO7能否设置为自己想要的电平状态?
比如设置两个同时为高 两个同时为低或者两个当中任意一个为高另外一个为低
当PWM功能启动的时候设置如下
PWM递增模式 当计数达到CPMA数值时输出为低电平,当计数器由TBPRD的值溢出为0的时候PWM引脚输出高电平 请问原来的GPIO的高低电平影响PWM刚开始输出不?
谢谢!