This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
别人给了一块开发板DSP 28377D,使用CCS6.2给DSP 28377D 烧写程序,能够连接但是烧写过程中 显示Verification failed: Values at address 0x82000@Prog;烧写多个程序都是同样现象,包括ti给的多个例程也是同样情况。请问这是什么问题,是密码给锁了还是CCS版本低,如果ccs版本低的话,我们其他板子28377D也用着好好的。请大神给给解惑!!!
如果我把cmd文件flash地址改为C\D\E区域,那么相应的地址报的就不太一样,但是还是同样错误。
换个CCS版本吧,一般都不推荐使用CCS6.2,这个版本的CCS bug挺多的。最好先换个版本CCS再试一下。
因为其他软件方面的条件相对来说对编译的影响没那么大。如果不考虑软件问题的话那只能从板子的制作和芯片本身去考虑了,但是这样的话就不是光靠我这边文字回复能判定的,得做测试。所以推荐更换一下CCS版本是最有可能也最方便的排除故障方法。如果问题持续,那可能就要排除其他问题了。
另外,CCS 6.2本身确实不推荐使用,建议更换其他版本。