Part Number: TMS320F28377D
期望ePWM1由CPU2控制输出
利用仿真器下载程序到flash内,先启动CPU1,再启动CPU2,CPU2的ePWM动作是正常的
但是断开仿真器,给板子重新上电,发现CPU2的ePWM1中断无法进入,其他中断都是正常的
在用仿真器的时候ePWM输出正常,说明ePWM的配置应该是没问题的,请问这个问题是如何发生的,该怎么解决呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28377D
期望ePWM1由CPU2控制输出
利用仿真器下载程序到flash内,先启动CPU1,再启动CPU2,CPU2的ePWM动作是正常的
但是断开仿真器,给板子重新上电,发现CPU2的ePWM1中断无法进入,其他中断都是正常的
在用仿真器的时候ePWM输出正常,说明ePWM的配置应该是没问题的,请问这个问题是如何发生的,该怎么解决呢?
你好,用于烧写的两个工程都修改为flash配置了吗?以及两个CPU的烧写都正确吗?
另外,我看你的描述,似乎是对工程有过修改的?大概修改了哪些地方?使用原工程能否正常运行呢
是指flash模式下在线仿真会出现无法进入中断吗?你是如何修改flash配置的?例程里面编译的时候点小锤子旁边的倒三角,下拉的选项里面有直接修改为flash编译的,这样的话例程里面的编译选项都设置好了,最好不要自己修改工程配置为flash模式的