This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049C: 程序发送问题

Part Number: TMS320F280049C

程序加上这一句CAN_enableTestMode(CANA_BASE,CAN_TEST_EXL); 就可以实现发送  将那一句屏蔽后 就不能发送了

  • 你好,请问你的程序是用的例程吗?这句话应该是使能自测模式的。

  • 是的 用的例程 为什么屏蔽自测模式后 就不能正常发送了

  •    for(;;)
        {
            //
            // Check the error flag to see if errors occurred
            //
            //if(errorFlag)
           //{
                //asm("   ESTOP0");
            //}
            DEVICE_DELAY_US(250000);
            //
            // Verify that the number of transmitted messages equal the number of
            // messages received before sending a new message
            //
           // if(txMsgCount == rxMsgCount)
           // {
                CAN_sendMessage(CANA_BASE, TX_MSG_OBJ_ID, MSG_DATA_LENGTH,
                                txMsgData);
           // }
           // else
          // {
            //    errorFlag = 1;
          // }
    
            //
            // Delay 1 second before continuing
            //
            DEVICE_DELAY_US(250000);
    
            //
            // Increment the value in the transmitted message data.
            //
            txMsgData[0] += 0x01;
            txMsgData[1] += 0x01;
            txMsgData[2] += 0x01;
            txMsgData[3] += 0x01;
            txMsgData[4] += 0x01;
            txMsgData[5] += 0x01;
            txMsgData[6] += 0x01;
            txMsgData[7] += 0x01;
    
            //
            // Reset data if exceeds a byte
            //
            if(txMsgData[0] > 0xFF)
            {
                txMsgData[0] = 0;
            }
            if(txMsgData[1] > 0xFF)
            {
                txMsgData[1] = 0;
            }
            if(txMsgData[2] > 0xFF)
            {
                txMsgData[2] = 0;
            }
            if(txMsgData[3] > 0xFF)
            {
                txMsgData[3] = 0;
            }
            if(txMsgData[4] > 0xFF)
            {
             txMsgData[4] = 0;
             }
            if(txMsgData[5] > 0xFF)
                   {
                       txMsgData[5] = 0;
                   }
            if(txMsgData[6] > 0xFF)
                   {
                       txMsgData[6] = 0;
                   }
            if(txMsgData[7] > 0xFF)
                   {
                       txMsgData[7] = 0;
                   }
        }
    }
    主循环处的代码逻辑是这样的 

  • 这段代码如果是不需要使用外部回环而是使用CAN 总线进行通信的话是可以删除的。