Part Number: TMS320F280049C
我想用280049c做一个图腾柱pfc,输入频率是400hz,电流环计算占空比放在一个中断里面,我想请问一下,对于这个400hz的输入来说,大约中断频率应该选择多少呀,50khz可以吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F280049C
我想用280049c做一个图腾柱pfc,输入频率是400hz,电流环计算占空比放在一个中断里面,我想请问一下,对于这个400hz的输入来说,大约中断频率应该选择多少呀,50khz可以吗
你好,我设计的图腾柱输入50hz完全正常工作,但是输入频率加到400hz后,电感电流完全不正常了,我考虑是中断频率计算ton对于输入400hz情况下不够,但是如果足够的话,会是什么原因造成这种畸变呢,是否是由于电流环的速响应速度不够快,因为电流环基准是输入电压,对于50hz输入来说,电压经过过零点空窗期处理后,还不是很高,电流在我设计的pi下还可以跟踪上,但是对于400hz来说,过零点之后,电流基准已经很高了,在原本50hz情况下的pi已经不足够来跟踪输入电压了,不知道你怎么觉得,谢谢你!
您好,这取决于您的控制环路解串,不过就以往经验来看,控制环路带宽必须至少比输入频率高 10 倍,也就是说您需要将其设置为低至 4kHz。
此外PWM 开关会影响相位裕度,您需要将 PWM 开关设置为比控制环路带宽高 10 倍的值。 假设您的中断频率与 PWM 频率相同,那50kHz 为临界值。 为了有足够的相位裕度,100kHz 会更好一点。 这只是一个基本准则,请您在实施之前运行仿真并检查频率响应。