This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049: ADC采样信号毛刺

Part Number: TMS320F280049

你好,我们在测量F280049的ADC采样信号时发现进DSP的采样信号上叠加有采样频率的向下的毛刺,赋值为100mV左右。将DSP与前级采样电路断开后发现采样电路和DSP引脚上均未见该异常信号,请问这有可能是什么原因引起的呢,有没有办法消除该异常毛刺呢?

  • 你好,我认为首先要确保一下,这个毛刺是否是由前级电路引起的?按照你的描述,我认为极有可能是前级的ADC信号调理电路有毛刺,这样的话可能就要跟你的硬件工程师沟通一下处理这个问题了。

  • 你好,前级电路只有与DSP连接后整个电路才有毛刺,如果不连接是没有异常的。而且我尝试修改采样频率发现该毛刺出现的频率与采样频率始终是同频的。所以我们怀疑是不是F280049的ADC模块对于前级采样调理电路的参数有要求呢?

  • 采样模块就是给什么信号就采样什么信号,除了对电压值范围有要求,其他的应该没什么要求。

    有没有用官方例程测试过,是否有同样的问题?