This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何设置F2812低功耗模式



网友someontime在21ic TI DSP技术论坛问以下问题未能解决:

请教各位高手:比如我想令dsp上电后进入低功耗模式,当SCIRXA接收到信号后被唤醒。



相应代码

                        SysCtrlRegs.LPMCR0.all=0x03;

                        //LPMCR0(1:0)=1x is STANDBY MODE

                        SysCtrlRegs.LPMCR1.all=0x2000;

                        //BIT13对应SCIRXA



编译无误,测试时发现电流依旧,似乎并没有进入低功耗模式。刚刚起步,完全是对着教材照猫画虎,望各位高手能够指点一下,谢谢!

还有一个问题
最初设想是将DSP设置为低功耗STANDBY模式,通过SCIRXA的输入唤醒并跳出低功耗,不料弄巧成拙不仅SCI无法唤醒,现在连仿真器都连不上了,希望各位高手不吝赐教!!!

程序如下:

        SysCtrlRegs.LPMCR0.all=0x02;

        SysCtrlRegs.LPMCR1.all=0x2000;  //  BIT13: SCIRXA

        asm(" IDLE";

第二个问题是为什么asm(" IDLE"语句第一个引号后必须空格,否则虽然编译无误但似乎程序并没有进入低功耗模式?