This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我下载了最新版的CCS11.0.0.00012,
设置ECAP的时候只能对一个或者几个ECAP模块选择一个XAR-INPUT,
请问如果我想要同时用几个ECAP模块测量两个输入信号去哪里设置呢?
期待你的回复!
不是,是一个信号被一个ECAP口测量,一共2个信号,分别用一个ECAP模块测量。
抱歉还是不太理解你的意思。
F280049C总共有7个eCAP模块,这样的话用其中的两个模块去捕获两路信号应该是可以分配的。你的主要问题是什么?
原来设计好的程序放到新版本上之后,ECAP没有启动,单个ECAP也不能工作。