This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F2812: .out文件的回读

Part Number: TMS320F2812
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

我现在的F2812内部的ROM也就是FLASH有二进制的程序(.out),但我手上没有这个二进制程序文件,我现在想把它读回来做一个备份,想问的是怎么进行回读的操作?

  • 你好,已经烧录进芯片的程序是没办法进行回读获取的,即使用Uniflash的export memory可以读取出.bin格式的文件,但.bin格式代表不带任何信息的纯二进制文件,就是最终烧近你flash的文件。

  • 如果你没有加密,则可以连接仿真器,然后编制一段在RAM中运行的程序,再驱动一个串口,,将Flash中的数据全部读取出来。通过串口发送出来。同样,以后如果要烧录,也可以参考烧录例程,将数据烧录到Flash。属于非常规的做法。 但是如果加密了。那就读取不了了。