This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCSv3.3 setup问题

我的CCS版本是 3.3.83.20。控制芯片是28031,仿真器用的是XDS510-v4。

在建立工程前setup board时发现factory boards里无F28031选项。

直接creat board,gel文件夹中也无F28031.gel文件。

请教如何解决。

  • 我用的是F28034,CCS是3.3.82.13,仿真器是XDS100V1,SetUp里面选择的是F2810XDS100USB Emulator,能够连上仿真器,烧写程序也没问题(FlashAP选择正确),楼主可以试试。

  • 我用的是F28034,CCS是3.3.82.13,仿真器是XDS100V1,SetUp里面选择的是F2810XDS100USB Emulator,gel文件重新load一个F28035的。能够连上仿真器,烧写程序也没问题(FlashAP选择正确),楼主可以试试。 其中gel文件可以在CCS中重新选择。

  • F28031和F28030这样配置不行的,并且重新配置gel文件在../cc/gel文件夹里连f28031.gel文件都没有,从网上找了个gel文件拷贝进去,还是连不上仿真器。

    刚装上CCS5.3,它的gel文件夹里倒是有f28031.gel,但好像这个MingWei的XDS510驱动不支持CCS5吧,也是连不上。郁闷了。

  • 首先确保仿真器的驱动安装正确,即插上仿真器后电脑能找到仿真器。Gel文件配置不正确也是连上的。

  • MingWei的仿真器驱动安装是正确的,因为能仿真和烧写28023芯片。但就是不能链接28031的。

    向朋友借了TI原装的XDS100 v1仿真器,能够链接上了,汗一把。。。不容易啊,这么多天了。Setup里选的F28032 XDS100 Emulator,器件的properities里的gel重新选F28031.gel(从别处拷来的),因为Factory Boards栏里xds100usb mulator下2803x系列只到28032,再低的28031、28030都木有哇。xds560更悲催,只有28035可选。

    但问题又来了,不能烧写。点击On-Chip Flash Programmer,弹出告警框“Non-supported PartID:0x00AF,Supported devices:....”,意思是不支持28031的烧写,悲了个催的!以前想烧2407都是单独下个烧写插件,不知从何时起,随着CCS的升级烧写就不是个问题,现在又遇到了,怎么办呢。继续古哥~度娘去。。。