问:如果 SCI 模块在发送和接收数据时遇到问题,出现通信问题的主要原因有四个:
- 硬件问题
- 系统问题
- 配置问题
- 代码问题
如何确定这四个问题中的哪一个是问题的根源,可以执行哪些更正来解决该问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大多数情况下,追踪问题根源(以及问题发生的原因)的最简单方法是使用示波器(逻辑分析仪)对器件 SCI-TX 和 SCI-RX 引脚的捕获结果。
该方法之所以非常有效,是因为它可以立即排除/确认几个关键原因:
1) 通过奇怪的波形行为可立即断定硬件问题。
2) 配置和系统级问题很容易看到,因为一条线路可以正常工作,而另一条线路无法正常工作。
3) 缺少输出的问题可以立即显示。
4 )如果存在数据,但在寄存器中未接收到数据,则很容易跟踪代码问题。
5 )对于数据存在但值错误的问题,可以借助波形通过删除导致问题的代码(波形不良,数据不良)或配置(波形良好,数据不良)轻松地进行调试。
因此,我强烈建议首先使用某种波形查看器件进行故障排除。如果这不能立即显示问题,请参阅下一节介绍的更深入的调试步骤。
观察到的实际问题是什么?在下面的列表中找到您的问题,然后使用提供的信息进一步调试。注意:某些问题可能属于多个类别/问题描述,因此应使用来自所有部分的相关信息进行调试。