Part Number: TMS320F2812
假设PAGE0有2个RAML1,RAML2。想将 .text : > RAML1, PAGE = 0 段里的内容拆分出来,
更改一个.obj书写方式是:
.text1 : {t1.obj(.text)}> RAML2, PAGE = 0
其他的继续放到RAML1:.text : {*(.text)}> RAML1, PAGE = 0
问题:如果有多个.obj需要拆出来到RAML2,怎样编码?
通过:.text1 : {t1.obj(.text)}> RAML2, PAGE = 0
.text2 : {t2.obj(.text)}> RAML2, PAGE = 0
.text3 : {t3.obj(.text)}> RAML2, PAGE = 0
.text : {*(.text)}> RAML1, PAGE = 0是可以实现t1,t2,t3从text的RAML1分配到RAML2,如果想写到一行去 该怎么弄?(就是写一个 .text1 :{ }>RAML2,PAGE=0,括号里怎么写)