Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D
如题,可以使用两个开发板直接通过EMIF接口进行通讯吗?一个做为主机,另一个做为外置的ASRAM或者flash
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,可以使用两个开发板直接通过EMIF接口进行通讯吗?一个做为主机,另一个做为外置的ASRAM或者flash
应该可以,但是一般不会用EMIF来做板间通信,更多的是用SPI之类的通信外设。似乎没遇到过用EMIF来做C2000芯片板间通讯的。
哦哦,我想用EMIF接口做与FPGA的通信,准备用一个C2000的板子做模拟,请问TI官方有出EMIF接口可以用作RAM或者FLASH的板子吗?
奥,EMIF与FPGA通信是可以的,也是常用的。
另外,官方给出的是emif访问asram和sdram的例程,位置如下:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\emif
或者有没有类似于28388支持的 SRAM或者FLASH开发板?
如果是板载的话应该都没有提供外接的sram或者rom,但是TMDSCNCD28379D的话有引出外接用的emif接口。
F28379D_EMIF_DC指的是什么?
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AB2pzBGAQkXsNDYsKRlKfw__FUz-xrs__LATEST
有个板子,不知道有没有售卖的
我现在想接个板子进行通讯,不知道有没有推荐的开发板?
这个应该就是一个参考设计,没有售卖的。
emif通信的话除了上面提到的那块开发板有引出emif接口,其他板子好像都没有提供emif接口。
这样啊 好吧,如果用TMDSCNCD28388D 做EMIF通讯,该怎么测试呢?没有现成的硬件可以测是吗?