This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
咨询一下如何使用一个CMPSS模块控制同一个EPWM模块的A和 B通道?且让A和B通道输出互补且有死区,死区时间受比较器的内部DAC控制?谢谢,挺急的
A,B通道互补且有死区的话在ePWM模块设置中就可以完成,参考例程ex8就可以了:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f28004x\examples\epwm
死区的CMPSS控制,可以参考这个帖子:e2e.ti.com/.../tms320f280049-dead-band-by-using-cmpss-to-trip-the-epwm-on-a-cycle-by-cycle-basis
您好,可能您误解了我的意思。我的目的呢就是想对280049的比较器端口输出一个信号,类似于TI所给的方案进行CLLLC的同步整流,但现在的问题是,比较器模块内部的两个比较器我只能启用高侧比较器,EPWM输出的状态只能A口状态会受内部给定DAC限制,B口状态则是与A的状态相反,无法做到让B的状态与A独立且同样受到内部低侧比较器DAC限制,希望您能给出建议,附上我代码如下,感谢。
看你的描述,我认为可能就是因为“B口状态则是与A的状态相反”所以才导致的A\B相无法独立,而导致“B口状态则是与A的状态相反”的原因应该是你的程序里设置了A/B互补输出。把互补输出取消应该就可以A/B相独立了
您好,您所说的程序配置A/B互补是指的死区DB模块嘛?其实在我的程序中对于EPWM并没有配置DB模块,所以应该是不会存在A/B互补输出的方式,另外附上EPWM配置程序供您指正,另昨晚已经附上对CMPSS的配置,感谢您的指正与回复。
不是,死区模块是在互补输出的基础上加上的。寄存器DBCTL中POLSEL位是用来设置互补输出的,我看你的截图里面没有这个位的设置,不知道有没有在其他地方设置?
如果没有的话我可能要整理一下问题后发到英文E2E去咨询一下。
已经反馈过去了,留意一下论坛回复:e2e.ti.com/.../tms320f280049c-question-about-cmpss
多谢,经过这段时间的努力,我已将将比较器模块和EPWM模块分开,让比较器的输出连接到OUT_XBAR上,通过观测GPIO口的波形发现比较器的输出符合我的预期,对比较器的结果取反输出也能实现功能,改变内部的DAC的值也相应的输出正确的结果,现在我正在尝试通过EPWM_XBAR连接到比较器的输出,通过EPWM口输出需要的驱动。。。。。。再次感谢这段时间你的付出,目前的问题就是如何将比较器的输出状态连接到EPWM,并使用EPWM的DC和TZ实现CBC功能,以上就是目前的问题,盼望得到你得回复,祝好!
不好意思,我可以理解为这个帖子的问题你已经解决,然后有新的问题需要支持是吗?
这样的话按照中文/英文论坛的提问规则,这个帖子将会为你关闭,新的问题还请重新发布一个新帖,届时我会在新帖中回复。