This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们使用贵司的TMS320F28035PNT,并按照贵司的要求连接的外围电路图并打板,但是无法把工程下载到板子里,总是报以下错误:
C28xx: Error connecting to the target: (Error -1137 @ 0xF) Device is held in reset. Take the device out of reset, and retry the operation. (Emulation package 5.1.641.0)
上电后,我们用万用表量XRS脚,该引脚一直是低电平。断电后,再量此脚对地的电阻则为2.94K。请问上电后为什么此脚无法复位?
另外请问TMS320F28035PNT的官方例程可以从哪里下载?
谢谢
serena
首先建议不要用万用表量,因为正常reset引脚的电位要么是高电平,要么是方波(看门狗复位信号),而万用表量的话可能方波会量不到。
如果用示波器测量确认是低电平,那这个引脚就是有问题的,得查一下线路是否正常
官方例程可以下载安装C2000WARE之后在以下路径找到:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\device_support\f2803x\examples
hello Green:
我按你说的用示波器来测量XRS引脚,一直是低电平,这很奇怪!不知道哪里把这个引脚拉低了!
请帮忙看一下我们的原理图,帮忙分析一下无法复位的原因,谢谢!
请查看我们的原理图附件,我们以此图作的Layout图,然后贴片上去的。
谢谢,
Serena
hello Green ,
J7是链接IIC的,目前是空的,什么都没链接。
在无F28035芯片的时候,XRS那个脚是高电平,但是一焊上芯片,就变成了低电平了。
目前我们是无法解决这个问题的,因此芯片外围就那几个器件,但不知道是什么原因导致的无法复位。
请帮我们分析解决此问题,谢谢!
Serena