Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
刚开始接触TMS320F28027的adc的时候,好像看到ADC可以配置成两个通道比较模式?不知道真有这种模式还是其他模式?另外能否设置四个通道甚至多个通道同时转换?
因为我想四个通道AB两个通道的AD值差值以及CD两个通道差值做为我采集的结果,故要求采集必须同步不知道此芯片能否实现这种功能?有没有相关的例子?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
刚开始接触TMS320F28027的adc的时候,好像看到ADC可以配置成两个通道比较模式?不知道真有这种模式还是其他模式?另外能否设置四个通道甚至多个通道同时转换?
因为我想四个通道AB两个通道的AD值差值以及CD两个通道差值做为我采集的结果,故要求采集必须同步不知道此芯片能否实现这种功能?有没有相关的例子?
谢谢!
1、这个是不是叫差分模式?这款芯片不支持差分采样模式的,我大概查了一下,支持差分模式的就C2000配置最高的两款,F2837x和F2838x系列的16位ADC支持差分采样。
2、可以的,你可以直接参考例程:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\device_support\f2802x\examples\structs\adc_soc
这个例程就是一个ADCSOC - ADCINT1转换两个通道ADCINA4和ADCINA2