This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28035: DSP复位信号常低无法拉高

Part Number: TMS320F28035


      DSP第一次焊接时复位信号能够正常,也能正常烧程序,但是一旦重新焊接以后就会出现复位信号常低,无法拉高,无法连接程序的问题,即使第二次焊接使用的是全新DSP依旧会出现该问题。确认在焊接过程中没有虚焊以及短路。

  • 你好,首先确认一下芯片本身是否有复位引脚短路的问题。其次,复位引脚的外围电路是否有问题,在不接芯片的情况下,reset引脚对应的外围电路电位是怎么样的?

    如果这两个问题可以排除,而且你提到的确认无虚焊、短路,那有没有可能是焊接过程温度太高之类的问题导致的。

  • DSP复位引脚没有短路,不接芯片时reset引脚电位也是正常的。焊接温度太高应该不太可能,所有的DSP第一次还是第二次焊接都是同一个温度,而且只要板子上之前的DSP卸下来过新焊上去的DSP复位信号就是常低,不管新焊的DSP是不是全新的都这样

  • 这个。。。从芯片层面来说想不出来什么原因,没碰到过这种情况