我已经成功在RAM模式下定义了dclfuncs并使用了PID功能。按照英文论坛的说法,在FLASH模式下应当让dclfuncs定义在FLASH中但在RAM中运行。我尝试将dclfuncs和ramfuncs定义在同一个组里,但是不起作用,请问我该如何修改cmd文件以在FLASH模式下使用DCL中的相关功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经成功在RAM模式下定义了dclfuncs并使用了PID功能。按照英文论坛的说法,在FLASH模式下应当让dclfuncs定义在FLASH中但在RAM中运行。我尝试将dclfuncs和ramfuncs定义在同一个组里,但是不起作用,请问我该如何修改cmd文件以在FLASH模式下使用DCL中的相关功能。
你好,你的发帖时间在论坛工程师的工作时间之外,建议你在工作日的9:00~18:00之间发布新帖。你的问题将在下周一为你解答
你好,你的这个情况应该是使用memcpy函数来实现的,但是不知道dclfuncs是什么?
memcpy的话是定义一个.TI.ramfunc的区域,然后在应用程序中调用 memcpy() 函数将 .TI.ramfunc 内容从 Flash 复制到 RAM。
感谢您的回复,我已经通过在工程属性里预定义_FLASH解决了问题。
dclfuncs是使用PID及其他数字功能的代码块名称。