TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

该讨论已被锁定。
您不能再向该讨论中发布新回复。如果您有问题可以开始新讨论

TMS320F28069F: Error connecting to the target: (Error -1155 @ 0x0) Device may be operating in low-power mode.

Part Number: TMS320F28069F

下载了一个程序后,就变成这个样子了:

Error connecting to the target:
(Error -1155 @ 0x0)
Device may be operating in low-power mode. The debugger has forced the device to wake up. Choose 'OK' to attempt to complete the debug connection.
(Emulation package 6.0.407.3)

使用TestConnection 是OK 的;

是不是DSP 芯片被玩坏了?