Part Number: TMS320LF2407A
/*Main.c,LED与定时器程序*/
#include "global.c"
void SystemInit();
void Timer1Init();
void KickDog();
int numled=200;
main()
{
SystemInit(); /*系统初始化*/
MCRA=MCRA & 0xC0FF; //IOPB0-6设为IO口模式
PBDATDIR=0xFFC2; //所有LED=0
PBDATDIR=PBDATDIR |0x003D; //所有LED=1
Timer1Init(); /*定时器初始化*/
asm(" CLRC INTM ");
while(1);
}
void SystemInit()
{
asm(" SETC INTM "); /* 关闭总中断 */
asm(" CLRC SXM "); /* 禁止符号位扩展 */
asm(" CLRC CNF "); /* B0块映射为 on-chip DARAM*/
asm(" CLRC OVM "); /* 累加器结果正常溢出*/
SCSR1=0x83FE; /* 系统时钟CLKOUT=20*2=40M */
/* 打开ADC,EVA,EVB,CAN和SCI的时钟,系统时钟CLKOUT=40M */
WDCR=0x006F; /* 禁止看门狗,看门狗时钟64分频 */
KickDog(); /* 初始化看门狗 */
IFR=0xFFFF; /* 清除中断标志 */
IMR=0x0002; /* 打开中断2*/
}
void Timer1Init()
{
EVAIMRA=0x0080; //定时器1周期中断使能
EVAIFRA=0xFFFF; //清除中断标志
GPTCONA=0x0000;
T1PR=2500; //定时器1初值,定时0.4us*2500=1ms
T1CNT=0;
T1CON=0x144E; //增模式, TPS系数40M/16=2.5M,T1使能
}
void c_int2() /*定时器1中断服务程序*/
{
if(PIVR!=0x27)
{ asm(" CLRC INTM ");
return;
}
T1CNT=0;
numled--;
if(numled==0)
{
numled=200;
if((PBDATDIR& 0x0001)==0x0001)
PBDATDIR=PBDATDIR & 0xFFFE; //IOPB0=0;LED灭
else
PBDATDIR=PBDATDIR |0x0101; //IOPB0=1;LED亮
}
EVAIFRA=0x80;
asm(" CLRC INTM ");
}
void KickDog() /*踢除看门狗 */
{
WDKEY=0x5555;
WDKEY=0xAAAA;
}
使用XDS510仿真器时无法进入中断,但是烧写到flash中时可以正常运行,编写其他的串口,数字IO等不进入中断在main函数中都可以运行,但是就是无法进入中断,请问是什么原因呢,是我的硬件哪里连接的不对吗。
这是一个开发板的开发程序,编译、烧写都没有问题,不会报错误,问题就是无法进入中断,导致我现在想用中断无法使用。
希望能在论坛中有大佬指出可能存在的问题,谢谢