/*Main.c,LED与定时器程序*/ #include "global.c" void SystemInit(); void Timer1Init(); void KickDog(); int numled=200; main() { SystemInit(); /*系统初始化*/ MCRA=MCRA & 0xC0FF; //IOPB0-6设为IO口模式 PBDATDIR=0xFFC2; //所有LED=0 PBDATDIR=PBDATDIR |0x003D; //所有LED=1 Timer1Init(); /*定时器初始化*/ asm(" CLRC INTM "); while(1); } void SystemInit() { asm(" SETC INTM "); /* 关闭总中断 */ asm(" CLRC SXM "); /* 禁止符号位扩展 */ asm(" CLRC CNF "); /* B0块映射为 on-chip DARAM*/ asm(" CLRC OVM "); /* 累加器结果正常溢出*/ SCSR1=0x83FE; /* 系统时钟CLKOUT=20*2=40M */ /* 打开ADC,EVA,EVB,CAN和SCI的时钟,系统时钟CLKOUT=40M */ WDCR=0x006F; /* 禁止看门狗,看门狗时钟64分频 */ KickDog(); /* 初始化看门狗 */ IFR=0xFFFF; /* 清除中断标志 */ IMR=0x0002; /* 打开中断2*/ } void Timer1Init() { EVAIMRA=0x0080; //定时器1周期中断使能 EVAIFRA=0xFFFF; //清除中断标志 GPTCONA=0x0000; T1PR=2500; //定时器1初值,定时0.4us*2500=1ms T1CNT=0; T1CON=0x144E; //增模式, TPS系数40M/16=2.5M,T1使能 } void c_int2() /*定时器1中断服务程序*/ { if(PIVR!=0x27) { asm(" CLRC INTM "); return; } T1CNT=0; numled--; if(numled==0) { numled=200; if((PBDATDIR& 0x0001)==0x0001) PBDATDIR=PBDATDIR & 0xFFFE; //IOPB0=0;LED灭 else PBDATDIR=PBDATDIR |0x0101; //IOPB0=1;LED亮 } EVAIFRA=0x80; asm(" CLRC INTM "); } void KickDog() /*踢除看门狗 */ { WDKEY=0x5555; WDKEY=0xAAAA; }
使用XDS510仿真器时无法进入中断,但是烧写到flash中时可以正常运行,编写其他的串口,数字IO等不进入中断在main函数中都可以运行,但是就是无法进入中断,请问是什么原因呢,是我的硬件哪里连接的不对吗。
这是一个开发板的开发程序,编译、烧写都没有问题,不会报错误,问题就是无法进入中断,导致我现在想用中断无法使用。
希望能在论坛中有大佬指出可能存在的问题,谢谢