This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28054M: 使用28054做位置控制异常

Part Number: TMS320F28054M


1、现在用28054做位置控制,由于手上只有28069的demo板,就用28069做参数辨识,然后使用drv8301kit_revD>f2805xM>lab13b例程,修改为适配自制的板子,使用磁编码器,电机在空载运行正常,带大负载会出现轻微抖动现象(大负载下电机性能足够,已用其他主控的板子测试),通过上位机在20hz的收发数据频率上看电流环的给定和跟随基本重合,调整带宽没有明显的区别,
2、有感位置控制下,EST_run(EST_Handle handle,const MATH_vec2 *pIab_pu,const MATH_vec2 *pVab_pu,const _iq dcBus_pu,const _iq speed_ref_pu)函数还需要执行吗?

  • 补充一点,我把28054的电机参数识别例程适配自制板子后,参数识别运行异常,惯性识别程序可以正常运行,同时做位置控制时,如果使能电阻重校准,检测到的电阻数值异常。

  • 还有电机运行过程中,观测到的磁链的值和用28069demo板识别的磁链值也是相差甚远

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,运行 lab02b以使用电路板识别电机参数,并使用已识别的电机参数运行 lab05c 以使用无传感器 InstaSPIN-MOTION 识别惯性。 然后运行 lab12a 以使用传感器 InstaSPIN-MOTION 再次识别惯性。

    这三个步骤可以验证硬件和位置传感器,注意在完成之前不要进行下一个实验。

    2、有感位置控制下,EST_run(EST_Handle handle,const MATH_vec2 *pIab_pu,const MATH_vec2 *pVab_pu,const _iq dcBus_pu,const _iq speed_ref_pu)函数还需要执行吗?

    仍然需要调用该函数。

  • 1 目前使用lab02b无法识别电机参数,具体表象为RS阶段识别的电阻值近乎为0,运行到检测磁通阶段电机完全停止,已经尝试修改识别时的RL频率,电流大小等参数,均无法识别。lab05c可以正常运行。
    2 使用28069demo板识别的参数写到lab13b电机空载可以正常运行,带载会抖动。目前将位置控制频率调整为5KHZ,lab05c识别的惯量和摩擦放大5倍后,电机带载抖动小了很多。
    3  使用lab13b程序,使能电阻重校准,识别的电阻值和lab02b识别的类似

    4 若无法运行lab02b,即可判断硬件异常,为何我这里lab13b程序也可以控制电机

  • 您好,如果无法使用 lab02b 正确识别电机参数,那么应该是硬件在电流或电压感测电路上有一些问题。 该电机可能与 lab05c 和 lab13b 配合使用,但运行的时候有些问题出现。这就是运行性能与 TI EVM 套件不相似的原因。 请您确保先验证硬件。

  • 排查发现相电压采样有两相反了,已更正;