This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMDXIDDK379D: 用FOC进行扭矩控制,如果限制转速

Part Number: TMDXIDDK379D

FOC处于扭矩控制模式,如果空载时速度会跑到最大,我希望速度也能限制住,比如一个比较低的速度:一半的最大速度,是否需要开启速度环?但是我发现无论时扭矩控制还是速度控制,最终都会调节Iq,要降低速度会调小Iq,但是Iq小了,扭矩就小了,需要调大Iq? 是否加了负载后即使Iq上去了,速度也不要变大?

一般市面上出售的伺服电机,都由扭矩控制,速度限幅,具体是怎么做的呢?

还想到一个问题,PMSM电机的转速是和三相逆变器的频率成正比的,应该说决定转速的根本是旋转矢量的转速,但是观察FOC的算法,最终都是用来调节Iq,以我粗浅的认识,Iq的大小只会影响SVPWM的占空比(是这样额吗?),占空比小了,速度就低,而不是频率?

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    是否需要开启速度环?

    这取决于应用,是有关于工程的问题。即使正在使用扭矩控制模式正在使用,用户也可以实现用速度闭环来限制最大速度。

    还想到一个问题,PMSM电机的转速是和三相逆变器的频率成正比的,应该说决定转速的根本是旋转矢量的转速,但是观察FOC的算法,最终都是用来调节Iq,以我粗浅的认识,Iq的大小只会影响SVPWM的占空比(是这样额吗?),占空比小了,速度就低,而不是频率?

    请问您指的频率是?建议您可以先查看下 TI官网的的应用手册或一些有关 FOC 的资料。

    FOC 将调整 d 轴和 q 轴电流以控制电机的扭矩输出,并在速度闭环启用时控制电机速度或频率。

    您能否再阐述下您的这个问题?以及您是否在使用 TI 的example lab?或者是您自己的软件?

  • 用的是IDDK_PM_Servo_F2837x-V2这个例程,不过驱动板不是TMDXIDDK379D,也用过stm32搭建的系统。

    我指的频率是foc之后最终生成的三相电压的旋转频率,就是Speed=60f/p中的f,我最大的疑问是在扭矩控制模式下,是如何来限制速度的,具体到foc里面是去控制哪个变量的。

  • 您好,通常当电机在扭矩控制模式下工作时,最大速度会被限制为设置基准扭矩电流、电机和负载。

    如果您希望在使用扭矩控制模式时也限制速度,必须添加一个速度闭环,然后只需将基准速度设置为限制速度,并将速度 PI 稳压器的最大输出设置为基准扭矩电流就行。