This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28377D: NMI模块中NMIFLGFRC寄存器中的OVF位

Part Number: TMS320F28377D


在学习NMI模块时,发现NMIFLGFRC寄存器中有一个OVF位,手册中对该位也没有具体描述,请问一下这个OVF位到底是什么意思?谢谢!

  • 额,手册中不是有这个位的description吗?

    Writing a 1 to these bits will set the respective FAIL flag in the NMIFLG and NMISHDFLG registers. Writes of 0 are ignored. Always reads back 0. This can be used as a means to test the NMI mechanisms. Reset type: SYSRSn

  • 这个并不是对这一位的描述,你可以看一下该寄存器下的其他位都是这样说的,我知道对该位写1就会触发相应标志位。

    我想问的是这个OVF究竟是表示什么,例如

    RAMUNCERR和FLUNCERR位在手册中其他地方都有专门介绍,表示RAM和FLASH的不可纠正错误,而OVF就没有任何说明,这个究竟表示过压还是过流又或者其他的呢?谢谢

  • 这个确实没有其他说明了,对寄存器的介绍基本只有TRM,没有其他资料了,而且我这边也没看到其他工程师有讨论过这个寄存器位的。