设置EPWM1同时产生ADC SOC触发信号和EPWM中断,是先执行ADC触发还是EPWM中断?
其实主要有两个概念想了解:第一:ADC采样和转换是否占用CPU时间?
第二:EPWM触发SOC采样和转换应该不属于中断把,所以这个时候如果adc采样和转换不占用CPU时间,是否是adc和中断是并行的?如果adc采样和中断占用CPU时间,那adc转换和EPWM中断的执行顺序又是什么意思
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设置EPWM1同时产生ADC SOC触发信号和EPWM中断,是先执行ADC触发还是EPWM中断?
其实主要有两个概念想了解:第一:ADC采样和转换是否占用CPU时间?
第二:EPWM触发SOC采样和转换应该不属于中断把,所以这个时候如果adc采样和转换不占用CPU时间,是否是adc和中断是并行的?如果adc采样和中断占用CPU时间,那adc转换和EPWM中断的执行顺序又是什么意思
设置EPWM1同时产生ADC SOC触发信号和EPWM中断,是先执行ADC触发还是EPWM中断?
您好,如另一个帖子中给您的答复,应该首先触发 ADC,在 ADC 完成时生成 ePWM 中断。 或者只使用 ADC 中断作为菜单。
第一:ADC采样和转换是否占用CPU时间?
不会占用CPU时间。
如果adc采样和转换不占用CPU时间,是否是adc和中断是并行的?如果adc采样和中断占用CPU时间,那adc转换和EPWM中断的执行顺序又是什么意思
工程师正在查看该问题,有新的进展尽快给到您。