Part Number: TMS320F280025C
采用历程lin_ex3_sci_dma历程
修改如下
uint32_t PRESCALER=0x0000144;
uint16_t DIVIDER=0x0008;
波特率改为19200
Device_initGPIO();
GPIO_setPinConfig(DEVICE_GPIO_CFG_LINTXA);
GPIO_setPinConfig(DEVICE_GPIO_CFG_LINRXA);
初始化GPIO
//Interrupt_enable(INT_DMA_CH5);
Interrupt_enable(INT_DMA_CH6);
屏蔽发送中断,只保留接收中断
LIN_disableIntLoopback(LINA_BASE);
关闭回环
DMA_setInterruptMode(DMA_CH6_BASE, DMA_INT_AT_BEGINNING);
中断设置为开启即中断
Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP7);
DMA通道6中断内仅保留清除标志位
现在的现象是,DMA确实能搬运过来数据,但是只有第一次发送数据时可以触发DMA通道6的中断,后续的数据来了也不会触发中断,由于项目赶得紧,所以来论坛询问,最终需要串口每接收一次数据包DMA触发一次中断