Part Number: C2000-F28004X-POWER-EST-CALC
您好,我在学习使用FSI总线时有如下疑问:
1、通信拓扑中的链路通过握手机制访问成功后会持续发送数据保持链路连接正常吗?还是只有在发送数据帧时数据线有变化?
2、关于FSI各个节点的延时,是否有对应的补偿机制?比如采用菊花链式拓扑连接时,如果保证各个节点上的同步控制?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: C2000-F28004X-POWER-EST-CALC
您好,我在学习使用FSI总线时有如下疑问:
1、通信拓扑中的链路通过握手机制访问成功后会持续发送数据保持链路连接正常吗?还是只有在发送数据帧时数据线有变化?
2、关于FSI各个节点的延时,是否有对应的补偿机制?比如采用菊花链式拓扑连接时,如果保证各个节点上的同步控制?
谢谢!
额,很抱歉对FSI总线不太了解,建议你讲问题发布到英文E2E论坛,英文论坛有这方面的专家可以为你提供支持:
好的,感谢理解。
方便的话到时候可以把解决方案在这里分享一下,方便其他工程师参考。