This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28035: 使用无源晶振时X2管脚对外输出3.3V时钟方案咨询

Part Number: TMS320F28035


28035使用10M无源晶振,接在X1和X2之间,目前硬件设计想把这个10M晶振的时钟引出,接入FPGA,作为FPGA的时钟输入。目的是使FPGA和28035之间时钟同步。

因为FPGA的电平为3.3V,28035片上振荡器为1.8V,需要把1.8V转换为3.3V电平,初步计划使用74LVC1T45作为1.8V转3.3V芯片,同时由于板上没有1.8V电源,希望使用28035的54脚片上LDO输出的1.8V作为74LVC1T45的1.8V供电,请问该方案是否可行,或者有没有其它更好的方案。

ps.XCLKOUT管脚已经占用,无法作为时钟输出。

  • 1、关于电源,因为1.8V是给内核供电的,本身驱动能力不大,不知道74LVC1T45的功耗是多少,能否驱动。但是我本人不太推荐,因为即使功耗足够,这样做也容易出现外部干扰。建议还是外接1.8V电源

    2、另外,可以作为时钟输出的,除了XCLKOUT之外还有一个PWM模块的EPWMSYNCO,不知道你有没有占用?如果没有的话可以考虑用这个引脚输出的同步信号来作为时钟,这个引脚的输出也是3.3V的

  • 1)10M的时钟对外干扰不大,本身SPI时钟也是10M的。如果X2是3.3V那么直接使用完全没问题,其它51/ARM等经常这样使用,除了时钟同步还可以省下一个有源晶振。如果单独为了使用这个时钟增加一个1.8V电源是完全划不来的。

    2)SYNCO已经使用了,无法作为时钟使用。

  • 我的顾虑主要驱动能力和外部干扰,如果你这边能确保这两项都OK,那我的理解是你已经确定这个方案了。

    其他说实话我也想不出有什么适合做时钟信号的来源

  • C2000时钟管脚直接用内核电压这个设计蛮奇怪的,其它的MCU,无论51还是ARM还是RISC-V都是用的IO电压,大多数都是3.3V,完全没有这样的麻烦。

    弃坑了,不用这个方案了。芯片以后也尽量选别的。

  • 看起来比较新的型号比如28075/280025/280049已经修正了这个问题,X1和X2管脚是3.3V电平了,也不用专门再用一个XCLKIN管脚输入有源晶振时钟了。

  • 额,情况确实是这样,更芯片时间有关系,新的总归是优化方案的。