Part Number: TMS320F28377D
你好,
我现在遇到一个XRS复位问题,一开始28377D是正常运行的,但是,再测试的时候,在GPIO58和GPIO61的引脚焊线测试,结果就出现XRS反复复位,间隔30ms,且不可再恢复。我测试GPIO72和GPIO84两个脚都是高电平,说明确实在GET MODE模式。供电也是稳定的,那我能想到的就是修改了BOOTCTRL寄存器,但问题是这得是在烧录的时候才可能出现吧,可是我并没有任何烧录的动作。请问是否还有其他原因导致XRS持续复位呢,谢谢!