用的是F28M35的板子(光板,无金手指插槽),烧的是controlSUITE提供的原版blinky例程(即LED闪灯),无改动。
板子用USB和电脑连接,另外有一个5V电源供电。
操作步骤如下:
导入workplace例程,点debug,出现配置界面,选择Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator的仿真器和对应芯片型号F28M35H52C1。
进入debug界面,点Run->connect target或者Reset CPU,显示No source available for "0x3ff7ed"。
点Resume,通过断点,得知程序在运行。但板子上的LED灯不亮,推测程序应该没有烧入芯片,
不清楚是哪里出了问题,求答疑解惑,或指出可能出现问题的地方。比如:系统给的例程的配置不对...缺少一些文件等。
谢谢了。