This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在捕获一个短沿的时候CAP1计数未能正常捕获:利润CAP1捕获上升沿,在捕获一个占空比低于3.4%的沿的时候,没能正常捕获到这个上升沿的下降沿,捕获到了下一个周期的下降沿。
你好,目前来说怀疑的只有中断优先级导致的问题。不知道你的工程中是否有其他持续时间比较长的高优先级中断?
另外,你可以用例程先测试一下,看能否正确采集上升下降沿:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\ecap_capture_pwm
您好;
实验是基于这个例程修改了部分PWM的生成代码用来产生不同占空比的波形。目前的话是使用的ECAP1,GPIO5作为输入端;目前寄存器CAP1~CAP4中只有CAP1出现了这个问题,当该CAP1记录一个短沿的时候会多记录一个周期。
你好,也就是说,你的例程只是修改了PWM的占空比,然后出现的问题是CAP1会捕获当前一个脉冲的上升沿和下一个脉冲的下降沿?
方便给出一下你的程序修改了哪些语句吗?
InitEPwmTimer()
{
EALLOW;
SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
EDIS;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;//TB_COUNT_UP; // Count up
EPwm1Regs.TBPRD = 8000;//PWM3_TIMER_MAX;
EPwm1Regs.TBPHS.all = 0x00000000;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 1;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = 1;
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA =4000;
EPwm1Regs.CMPB = (Uint16)4000;
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2;
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = 1;
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = 2;
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = 1;
//EPwm1Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_TOGGLE; // Toggle on PRD
EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 2;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3;
//
// TBCLK = SYSCLKOUT
//
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 1;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
//EPwm6TimerDirection = EPWM_TIMER_UP;
EALLOW;
SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
EDIS;
}
将原ecap1_isr代码PWM修改部分删除添加了
EPwm1Regs.TBPRD = tpwm;
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = a;
TSt1 = ECap1Regs.CAP1;
TSt2 = ECap1Regs.CAP2;
TSt3 = ECap1Regs.CAP3;
TSt4 = ECap1Regs.CAP4;
你好,今天收到回复:
eCAP 模块基于系统时钟运行。 该设备上的 Sysclock 周期约为 11ns,因此你的脉冲宽度远小于系统时钟。 因为 eCAP 不锁存输入,这些信号与GPIO缓冲区读取同时产生的话就可能导致相互竞争的情况。
Cap2-4 可能适用于某些设备,但我不认为这是普遍适用的。
HRCAP 也有一个最小脉冲宽度要求,所以这里也不能算是一个选项。
也许可以在这里使用脉冲展宽器将脉冲展宽超过 1 个系统时钟周期,以确保设备始终能够看到上升沿和下降沿。
您好,请问一下ECAP能够测量的最小脉宽是时钟周期的多少倍,目前没有在资料上查到相关的文件,因为是自发自收,pwm是由芯片产生的,那么按理来说能够生成的pwm使用捕获器应该捕获是没有问题的,现在是能够生成但是捕获时会出现问题,所有是不是捕获器也有捕获的最小脉宽,低于这个脉宽捕获将变得不可靠。