This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
烧录了TI的例程,并将模式调整成了电流电压双闭环模式,110V空载上电,输出电压能够稳定在400V,但是使用的CCH模式负载加载电流为0.1A后,直接负载端显示加载到3000W,但是输入端已经进行了限流。之后断电再次上电以后,输出电压达到430V,到达了过压保护点,并且输入电源报负压opp错误。
抱歉这个设计比较老了,工程师这边并没有这块板子。对于 BL PFC 来说,建议您选择最新的 TIDM-1007。
您应该使用 UG 中指定的某些负载。 0.1A 可能过低。 此外,请不要在没有负载的情况下进行测试。
抱歉该方法应该不太可行,目前您的问题我们是升级到英文论坛请国外的工程师帮助查看的。
我看你们的手册里也是用一个40w8千欧的负载电阻,那就不是相当于0.1A的负载吗
这个帮您再确认下。
而且我看你们的手册里也是用一个40w8千欧的负载电阻,那就不是相当于0.1A的负载吗
之后硬件就可能会出现问题。如果您可以使用 Build 1 和 Build 2 对软件进行调试,请尝试执行此操作。
您好,请参考用户指南并按照 Build1 的步骤操作。 然后以相同的方式测试构建 2。 看下能否查看到硬件的哪个部分是坏的。 如果找不到这种方法,那可能需要更换电路板。