This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28035 HV SOLAR DC/DC 的duty 与 control CARD 问题

HI

 

我阅读过关于交错式升压转换器的文章,有提到说

 

Vout / Vin = 1 / (1-D)

 

请问在HV SOLAR DC_DC 这也是一样的吗?

 

做了简单的实验,发现 升压的电压 没有与 公式计算而得的电压 相同

 

所以想要请教各位在此是按照什么公式做计算的?

 

 

另外还有对于control CARD 的好坏问题

 

如何检查control CARD损坏?

 

使用简单的PWM程序去观察波形吗?

 

我现在看到的情况是control CARD在接上 USB 连结 与12V 的开关后

 

在尚未启动CODE的时候,LD3就开始闪烁

 

请问各位这是否就是control CARD有损坏的情形?