Part Number: TMS320F280021
您好,我想问一下下面这个链接中。贵公司采用的是哪个usb转sci的模块,以及具体的过程能给一下吗?或者说是直接将代码加载就可以了吗?不需要其他的。比如flash kernel B之类的。链接是e2echina.ti.com/.../c2000
中的关于程序串口升级
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F280021
您好,我想问一下下面这个链接中。贵公司采用的是哪个usb转sci的模块,以及具体的过程能给一下吗?或者说是直接将代码加载就可以了吗?不需要其他的。比如flash kernel B之类的。链接是e2echina.ti.com/.../c2000
中的关于程序串口升级
你好,上面链接里面的串口通信是直接从SCI引脚引出的,经过转换芯片转换为RS232或RS485。而由于这个测试的时间比较早,所以应该使用的是带带RS232或者RS485通信接口的电脑,也就是说没有使用USB转串口的模块工具。如果你要用USB来测试的话可以自己购买,应该通信能调通的话这个测试也能进行。
其他的要求帖子里都写的听清楚的,flash kernel B之类的应该是用于二次bootloader的,这里不需要,普通工程就可以完成SCI烧写。