Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28335
自己找的资料学习,绘制tms320F28335的最小系统,出现晶振不起振的问题,使用的是爱普生的30M贴片晶振,在立创商城搜索C255967编码即可找到。
更换有源晶振时便可以烧写程序,并程序运行无问题。更换回无源晶振便不起振,还请知道的朋友可以指点一下问题的大概原因。使用的负载电容试过10pF、15pF、20pF
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
自己找的资料学习,绘制tms320F28335的最小系统,出现晶振不起振的问题,使用的是爱普生的30M贴片晶振,在立创商城搜索C255967编码即可找到。
更换有源晶振时便可以烧写程序,并程序运行无问题。更换回无源晶振便不起振,还请知道的朋友可以指点一下问题的大概原因。使用的负载电容试过10pF、15pF、20pF
你好,晶振部分的原理图是什么样的?
datasheet第173和174页上有相关晶振和电容的推荐,你可以参考一下。
TMS320F28335最小系统.PcbDoc截图部分可能看得不是很清楚,我将PCB附上了。无源晶振的推荐电容从小到大我都尝试过,都无法工作。我更换有源晶振可以正常烧写程序并运行,我个人认为芯片应该是没问题的,但是不工作不知道是不是晶振不行,或者不匹配,DSP对于外接晶振难道要求很高么?您要是知道还请指点。
额,你的原理图我这边没有对应软件打开,公司电脑没办法安装特定的软件。
你可以晶振部分截图发过来,但其实晶振部分电路也很简单,按照你说的各种电容都试过,似乎晶振原理图应该也没问题。
或者你可以看看官方的开发板原理图,对比一下:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335
另外,无源晶振便不起振是没有时钟信号?会不会这款晶振有电路要求?
芯片对晶振的要求没这么高,普通晶振就可以了。
感谢您的帮助,问题我已经查到。原因是芯片本身的问题,更换芯片后便可正常使用无源晶振,可能购买的渠道静电防护不够导致。