你好:
ADC的专用引脚,ADCREFP和ADCREFM两个引脚的用途是什么,仅仅用于间接观测参考电压吗?这两个引脚是否有驱动能力,能否作为一个电压驱动源去驱动其他电路。
ADCRESEXT引脚用于调节ADC的什么偏执电流,修改电阻阻值之后会对ADC采样有什么样的影响。
你好:
ADC的专用引脚,ADCREFP和ADCREFM两个引脚的用途是什么,仅仅用于间接观测参考电压吗?这两个引脚是否有驱动能力,能否作为一个电压驱动源去驱动其他电路。
ADCRESEXT引脚用于调节ADC的什么偏执电流,修改电阻阻值之后会对ADC采样有什么样的影响。
我希望程序里定义的未初始化的全局变量能够自动清零,在网上搜索到的答案说要设置--zero_init=on,但是我没找到这个选项,请问是在那个菜单里(我用的是ccs8.3)
请问XDS100V1仿真器的驱动一直识别不出来,在Target Configuration File 中是有xds100v1这个选项的,但是在test connection的时候就会报错,类似于未接仿真器时的提示。而设备管理器里是可以看到有USB口接入,但是驱动设备那有感叹号提示符,重新在C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\windows\xds100_drivers\ftdi下载驱动也不行,卸载CCS重新下载多次也不行…
我使用SPI FIFO发送数据。
在第一个中断中,发送4个字节数据
在第二个中断中,读取4个字节数据
现在writeCnt,readCnt总是保存相等的,理论上来说SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST的值在读取4个字节后是0,但是实际情况SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST是3,spiFIFOtest一直在增加。
不知道什么原因?
我把tms320f28335的代码移植到tms320f28337s上遇到一个问题,只要加上这句话#pragma CODE_SECTION(RxaInt_Isr, "ramfuncs");,代码会报错Description Resource Path Location Type
#10247-D creating output section…
我把tms320f28335的代码移植到tms320f28337s上遇到一个问题,只要加上这句话#pragma CODE_SECTION(RxaInt_Isr, "ramfuncs");,代码会报错Description Resource Path Location Type
#10247-D creating output section…
该图为28335手册中的EPWM同步信号传递时序图,想要实现EPWM2,3,4,5的同步和移相,由于EPWM2,3和EPWM4,5不同链,必须由EPWM1 发出同步信号,EPWM1需要和EPWM2,3,4,5配置频率一致。而且28335好像无法任意配置SYNC输入源,所以无法在不使用EPWM1的情况下完成EPWM2,3,4,5的同步。我了解到28337是可以自由配置不同链EPWM的SYNC同步信号输入源的,但是28335翻遍手册论坛,没找到这个功能…
Dear TI support:
我在观看提视频教学《TI 高精度 实验室电机驱动器》中提到超前角(lead angle):
我们驱动电机, 监测电机任一 相位的相电流和霍尔信号。
调节超前角,使相电流 与霍尔信号对齐。
在该超前角下, 电机将产生最大扭矩, 并且以最高效率运行。
我现在的疑问是霍尔信号通过中断检测到,通过软件虚拟一个霍尔换相,换相点是只能延迟…
The chips have been properly SMT-processed. There is no BOOT switch. I don't know what you mean by "burning".
采用全部搬运方式(此时RAM占用97%),但频繁出现烧不尽程序的时刻,需要多次重复烧录,请问该如何解决
vref为1.65V,
clarke1.As=(offsetA -(AdcMirror.ADCRESULT1)*0.00024414 )*2*0.909;
为什么代码要怎么处理
您好,在学习eQEP模块关于电机位置和转速测量的官方示例文件时,“eqep_ex2_calculation.c”文件中部分代码的不理解,请各位大神帮忙指点一下:
//
temp = (int32_t)p->thetaRaw * (int32_t)p->mechScaler; // Q0 * Q26 = Q26
temp &= 0x03FFF000;
p->thetaMech = (int16_t)(temp…
为什么芯片下载不了程序,这是为什么?
C28xx:连接到目标时出错:(错误 -230 @ 0x0)JTAG IR 和 DR 扫描路径的测量长度无效。这表示 link-delay 或 scan-path 中存在错误。(仿真包 9.5.0.00143)
C28xx:连接到目标时出错:(错误 -233 @ 0x0)JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位,它们可能已损坏。尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。目标的 JTAG 扫描路径似乎因 stuck-at-one 或 stuck-at-zero 错误而中断。(仿真包 9.5.0.00143)
各位专家好,
想请教一下关于CCS加载程序至Flash的一些问题,
1、CCS的Flash Program Settings中Verfiy是如何实现的,是通过CRC校验,还是逐字节回读与.out文件进行对比?
2、另外如果有相关描述,请教一下具体出处在哪里?
DSP烧写的进度条,前进一些,就会重新弹出一个擦Flash的进度条,这个进度条跑完了,烧写的进度条前进一下,然后重复上面的过程,直到烧写的进度条跑完,类似于一直在写擦。结束之后最后显示debug开始按钮也是灰的,只有结束按钮。没有报错
正常应该有好多参数可以调,为什么我的软件上只有name下面的这些