Part Number: TIDM-1000
数据手册上交流输入为400 VL-L 50 Hz, Output 700-V DC Nominal。请问是否可以降额使用,输入交流220VL-L 50 Hz,输出直流400V DC Nominal?是否可以通过修改程序中的参数进行调节?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TIDM-1000
数据手册上交流输入为400 VL-L 50 Hz, Output 700-V DC Nominal。请问是否可以降额使用,输入交流220VL-L 50 Hz,输出直流400V DC Nominal?是否可以通过修改程序中的参数进行调节?
您好,我们还是只建议按照用户指南中的条件运行。可能可以和更改的代码一起使用,但是由于感应比等因素,性能可能不会很好。