This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart)跑飞的问题。。很奇怪

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart),单步执行没有问题,单步执行一遍后,reset后再跑也没问题。

重新下程序后,直接跑老是跑飞,这是为什么?程序是load到flash中:

void main(void)
{

    InitDSP();

    MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);

    InitData();

    OSInit();

    if (OS_NO_ERR != OSTaskCreate(StateMachineTsk,  (void *)0, (void *)&StateMachineTskStk[0], SM_TSK_PRIO))
    {
        return;
    }

    OSStart();

    
}

cmd文件:

ramfuncs            : LOAD = FLASHD,
                         RUN = RAML0,
                         LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                         LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                         RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                         PAGE = 0

  • MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart); 最后一个参数应该是copy的长度,你给了一个地址...

    居然编译不报错? 

  • KAIXIN,

    memcopy没有问题。 memcopy跟memcpy是不一样的。

    void MemCopy(Uint16 *SourceAddr, Uint16* SourceEndAddr, Uint16* DestAddr)

     {    

    while(SourceAddr < SourceEndAddr)    

     {   

         *DestAddr++ = *SourceAddr++;    

     }    

     return;

     }

  • xiangjun

    这是什么芯片?

    InitDSP中有没有把全局中断也使能了呢?把Memcopy放在InitDSP前面,测试一下。

    另外检查一下CMD文件中PAGE0和PAGE1中有没有地址重叠的memory block。

    再者可以从controlSUITE中导入一个例程,如flash_f28035,只有闪灯功能,并跑在Flash上,然后加以修改。

    Eric

     

  • 你好,,我想请教下,memcpy 的函数实现是怎么写的呢,,今天我也遇到这个问题,,是加的memcopy,这两个函数都在例程的那个位置啊,,没有找到呢,,都是自己实现的

  • 函数你不用自己写啊,就是内存拷贝而已!程序跑飞是因为中断问题,执行这个程序的时候必须屏蔽掉所有中断!