网友tianli1980i在21ic TI DSP技术论坛问以下问题未能解决:
我想用TI的2812DSP芯片的T1单独产生一路PWM波,而不用原来的EVA的PWM1-6那个,所以设置了T1CON和GPTCONA两个寄存器,同时设置了定时器T1的一些参数(不知道设置得对不对),但是不出方波。调试的时候发现,改了GPTCONA的后四位极性控制,输出电平会有改变(我将T1_PWM改成高电平active,它输出就一直为高;改成低active,就一直输出为低)。这是为什么?? void InitEv(void) { //EV A EvaRegs.EXTCON.bit.INDCOE=1;///使能独立PWM波模块 EvaRegs.GPTCONA.all = 0x0035;///后四位的极性控制 EvaRegs.T1CON.all = 0x144E; EvaRegs.T1CNT = 0; EvaRegs.T1PR =2809; EvaRegs.CMPR1=1405; }