This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

基于SVPWM的FOC算法

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8312

有一点问题想请教,   FOC算法可以不可以实现单独的速度控制和扭矩控制?

速度模式: 给定速度目标,运行到速度目标就行了,不管扭矩。

扭矩模式:给定扭矩目标,而不管转速。

能否给点相关的资料?

  • Lzh,

    可以参考DRV8312开发板中的C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128\PM_Sensorless

    速度控制的话:可以通过速度环加电流环控制就可以实现转速控制啊,然后前提是负载转矩比要小于等于额定转矩。

    转矩控制的话:可以去掉速度环,直接给Iq指令值就行,Iq是跟转矩相对应的。

    Eric

  • 请问一下,DRV8301-HC-C2-KIT这个板子可以实现否?

    买了个这个型号的开发板!

  • Lzh,

    这个板子TI提供了PM sensorless的矢量算法例程,你提出的两种控制方式都能实现,具体请见user guider: 《Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase Permanent Magnet Synchronous Motors》,在controlsuite中能方便的找到。谢谢!